结果:找到"单片机 PCB C语言 JAVA 安卓 小程序",相关内容1000条
- 30岁,今天决定成立自己的电子开发公司
- 93年的,30岁了,决定自己做老板,在湖北荆州。目前公司20人左右,可以承接,结构+电路+嵌入式程序+安卓软件+桌面软件+小程序相关产品开发。有需求的老板联系我。邮箱979954025@qq.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 PCB C语言 JAVA 安卓 小程序 发帖人:拳头电子设计公司 发帖时间:2023-04-07 22:10:00
- 寻找国产8位MCU汇编语言编程请代写程序,江苏优先
- 寻找国产8位MCU汇编语言编程请代写程序,江苏优先。程序简单,主要是国产低价位的单片机基本都是汇编语言。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 国产单片机 国产MCU 代谢程序 兼职写代码 汇编语言 发帖人:电子烧的我头痛 发帖时间:2021-10-13 19:38:00
- 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
- 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
- 单片机C语言基础-报名即送STC8单片机基础板
- 一、专题说明应大部分学员要求,启动单片机C语言基础教学。准备以全新的模式进行单片机C语言基础教学,从数据类型、算术运算、关系与逻辑运算、选择与循环语句到函数、指针、枚举,联合体、结构体、关键字,再到流程图绘制、状态机编程、结构体编程、代码框架等。规范编程,由浅入深,循序渐进的掌握单片机C语言基础。固定周日晚上20:30直播,所有代码现场编写,配合STC8单片机基础学习板的LED灯与串口输出结果,理论结合实践,深入理解单片机C语言基础知识。没时间看直播的学员,可以在线看视频专辑,也可以下载视频。直播前会发文章与讲义,以方便学员提前预习内容。<免费送单片机基础板,支持硬件仿真,包邮>...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 C语言 基础 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-11-05 15:27:00
- 关于C8051F02X系列单片机的提问
- 最近有一个奇思妙想,关于C8051F02X系列单片机能不能不用JTAG在线下载程序,转而使用USB接口下载。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: C8051F02X USB 下载程序 51单片机 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-08-20 10:50:00
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等1、硬件基础经验之谈-元器件选型与应用,另外包含了阅读数据手册与开源项目https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpssLNGB2、十年老司机的单片机C语言基础https://yunpan.360.cn/surl_yYHzJ4VU57t3、十年老司机的单片机模块化编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpYWpTIT4、最强点灯-模块化编程与状态机编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvw4KMPRV65、示波器使用https://yunpan....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 视频 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 15:17:00
- STC15单片机实战项目-软件教程计划(直播,回播)
- 直播地址->https://live.bilibili.com/21988510直播时间->每周六21:00开播回播地址->bilibili平台,硬件家园直播内容:1、STC15单片机实战项目-LED闪烁(Delay延时)2020/3/142、STC15单片机实战项目-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)2020/3/213、STC15单片机实战项目-按键检测(外部中断)2020/3/284、STC15单片机实战项目-按键检测(状态机扫描)2020/4/45、STC15单片机实战项目-按键、PWM控制灯的亮度2020/4/116、STC15单片机实战项目-通过IAP操作单...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 单片机 教学 实战项目 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-15 09:46:00
- 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
- 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 C语言 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
- 单片机开发,苹果APP开发,安卓APK开发
- 微信号:yymlyc,QQ:2534882060,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 ios app android apk 安卓 苹果 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-16 12:45:00
- CH554模拟鼠标程序
- 要求:1、单片机与电脑USB端口连接工作2、单片机开机D1~D6脚处低电平,当检测到高电位时:2.1D1检测到高电平鼠标光标向左上角移动;2.2D2检测到高电平鼠标光标向右上角移动;2.3D3检测到高电平鼠标光标向右下角移动;2.4D4检测到高电平鼠标光标向左下角移动;2.5D1D2同时检测到高电平鼠标光标向上移动;2.6D2D3同时检测到高电平鼠标光标向右移动;2.7D3D4同时检测到高电平鼠标光标向下移动;2.8D4D1同时检测到高电平鼠标光标向左移动;2.9D5检测到高电平,向电脑发送一个鼠标左键信号2.10D6检测到高电平,向电脑发送一个鼠标右键信号2.10D7接鼠标滚轮编码器2.1...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机程序编写 发帖人:jie119 发帖时间:2018-11-12 15:11:00
返回